This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于无线充电BQ500210与BQ51013的问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ500210

采用BQ500210与BQ51013作为无线充电的发射和接收端芯片,发射和接收电感采用谐振耦合方式传递能量。在接收端BQ51013有相关的电感与电容计算公式,而在发射端没有相关的电感值的计算,请问如何确定发射端的电感值?发射与接收端的电感是分离的,属于弱耦合,如何确定两者已经谐振耦合?在BQ500210方案中,有芯片MSP430,请问需要对它进行编程吗?谢谢!

  • 你好:

    1、一般是建议客户不要改变TX线圈的大小,TX线圈是按WPC规范制作而成。这样做的目的是:让RX线圈的设计更灵活。

    www.wirelesspowerconsortium.com/.../basic-principle-of-inductive-power-transmission.html

    如果对TX的线圈进行改动可能会影响两线圈的耦合程度及传输效率。

    www.wirelesspowerconsortium.com/.../transfer-efficiency.html

    以下是TX、RX线圈的供应商的具体资料:

    RX Coil   P/N IWAS-4832FF-50, Vishay Inductor Division, Dir Marketing Tim Shafer, Office: 605-668-4121 www.vishay.com  

    TX Coil  P/N EC00296A, Elytone Electronics Co., Ltd.: Sales Exec Annie Jya, Tel (Taiwan) : +886-2-2671-2071 Ext 301   Cell : +886-972-190- 990, Fax : +886-2-2672-3775  www.elytone.com.tw

    TX Coil  P/N Y31-60014F, E&E Magnetic Products, Ltd., Sales 852-29543333 (Hong Kong), www.eleceltek.com, US Sales Contact,  Darren Simmons 408-727-4223, Cell 707-363-2448, darren_a_simmon@eleceltek.com

    TX Coil  P/N X1387-TOKO, www.tokoam.com, US Sales Contact Bob Nau, 619-292-3890, cell 619-392-3645, bnau@tokoam.com

    2、另外:不需要对MSP430进行编程。已是固化在BQ500210里面。

    iwas4832[1].pdf
  • 你好!谢谢你的回答。

    最近刚接触这个项目,因此有些问题想请教,有些个人理解想确认一下:

    1)你的意思是不改TX的电感(采用推荐的电感),让RX的电感设计更灵活。电感耦合与TX、RX两端电感值,位置,形状等因素都有关系,如果固定了TX,RX的电感的计算应该也与TX端有关系,有点不明白RX的电感设计的灵活性,难道RX端电感量大小与TX端的电感无关?还有TX电感值是怎么算出来的?,想明白其中的原理;

    2)在RX端,计算RX的电感公式中,Ls'与Ls分别为RX电感在放入工作区时的电感值和RX电感远离工作区时的电感值,选RX电感时,一般资料告诉的都是Ls的值,如何确定Ls' ?假设可以选择RX端的电感;

    3)我的理解,TX端将DC通过同步驱动器TPS28225D变为交流电,交流电频率是与BQ500210的DPWM-1A端口的PWM频率一样吧?如果RX端要求TX端减少传递能量,BQ500210根据接收到的数据包后就自动降低PWM的频率达到减少能量传递,应该是这样的吧?

     

    4)还有些关于无线的问题,TX与RX之间的通信是自动进行的,人无法操作。例如BQ500210的管脚COMM+(-)与电阻相连,BQ51013的管脚COMM1(2)与电容相连,怎么就可以互相无线通信了?很抽象,可能与芯片内部设计有关,就是有点不太了解。

    这些问题可能有点多,希望你能解答,期待你的回复,谢谢。

  • 你好!谢谢你的回答。

    最近刚接触这个项目,因此有些问题想请教,有些个人理解想确认一下:

    1)你的意思是不改TX的电感(采用推荐的电感),让RX的电感设计更灵活。电感耦合与TX、RX两端电感值,位置,形状等因素都有关系,如果固定了TX,RX的电感的计算应该也与TX端有关系,有点不明白RX的电感设计的灵活性,难道RX端电感量大小与TX端的电感无关?还有TX电感值是怎么算出来的?,想明白其中的原理;

    2)在RX端,计算RX的电感公式中,Ls'与Ls分别为RX电感在放入工作区时的电感值和RX电感远离工作区时的电感值,选RX电感时,一般资料告诉的都是Ls的值,如何确定Ls' ?假设可以选择RX端的电感;

    3)我的理解,TX端将DC通过同步驱动器TPS28225D变为交流电,交流电频率是与BQ500210的DPWM-1A端口的PWM频率一样吧?如果RX端要求TX端减少传递能量,BQ500210根据接收到的数据包后就自动降低PWM的频率达到减少能量传递,应该是这样的吧?

    4)还有些关于无线的问题,TX与RX之间的通信是自动进行的,人无法操作。例如BQ500210的管脚COMM+(-)与电阻相连,BQ51013的管脚COMM1(2)与电容相连,怎么就可以互相无线通信了?很抽象,可能与芯片内部设计有关,就是有点不太了解。

    这些问题可能有点多,希望你能解答,期待你的回复,谢谢