This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100以及相应的软件v0.06的配置问题!急!

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQEVSW

1.有没有bq34z100 Evaluation Software 的使用说明啊?或者帮助文档说明的?谁有能共享下吗或者给个链接

2.使用自己控制芯片通过IIC接口可以对DATA FLASH进行读写,一直都没有问题,但是使用bq34z100 Evaluation Software读写就会出问题,开始能写入一两次,之后就无法写入了。都是在UNSEALED模式下的。

3.还碰到一现象,bq34z100 Evaluation Software读写时,软件崩溃,系统管理器都无法关闭,之后芯片就无法写入数据。通过自己芯片的IIC也无法写入了。芯片的IIC总线和EV2300对IIC总线没有同时操作,并不是因为IIC总线冲突的原因。自己通过IIC总线向BQ34Z100写入数据,能写入到0X40~0X5F总对应的位置,发送校验码也能通过,在没有用bq34z100 Evaluation Software软件操作之间都是正常的,能正常保存,但是之后自己写入的数据就无法保存了。

4.bq34z100 Evaluation Software对DATA FLASH的读写是不是有什么限制,或者设置的地方,还是操作之后对BQ34Z100里面的DATA FLASH 区域做了什么处理吗?

请求帮助,谢谢。