您好 :
在使用BQ40Z50-r1 进行均衡设计时 ,有关于 内部均衡 和 外部均衡 ,在此有 以下几个问题 咨询。
0:均衡功能是在 芯片内部 MOS 打开进行还是 关闭进行?
1:采用内部均衡时 是方法一: 电压较高的电芯进行放电,还是方法二:在充电时 对较低的电芯进行充电,对较高的关闭充电。
2:采用外部均衡时,从 slua420a.pdf 文档中
将单电芯均衡开启后 的内部 阻抗设为 330欧姆, 文档中使用的是 BQ29330,芯片 ,那么BQ40Z50 内部阻抗是否也是采用330欧姆计算
330欧姆的阻抗是 A-B两端的 阻抗,还是 内部MOS C 处的阻抗。
如果时A-B端的阻抗 ,那么 从 BQ40Z50文档中 VC4 的 内部电路如下,这样内部阻抗该如何计算。从规格书中没有找到VC3,VC2 等内部电路 ,是否需要对VC4 端的 滤波电阻进行单独计算,和其它VCx 不同.
3: 从外部均衡设计中,文字的描述 :当内部MOS 打开后,均衡电流从 CELL1 的 正极流向CELL1的负极,请问该均衡电流从哪儿来的? 从cell2中?从芯片内部的MOS 中?