Other Parts Discussed in Thread: LM5119
TI 的大侠们,我又遇到问题了,麻烦再指点一下。
如图,用LM5119做的一个12V@30a降压电路,之前一直批量没有发现问题,现在客户要求输入电压从25V提高到55V,这样问题就来了,当用55V输入时,待机功耗很大,我测量了一个输出电感这里,靠近芯片这侧是11.47V,而输出这侧是12.25V(不管带载或是不带载都是这样),所以造成电感非常热,功耗也就大了。但是分析了很久,不知道是什么原因造成。只有电压高于25V就会这样,之前用25V输入一直没有问题。量产在即,麻烦帮分析一下,非常感谢!