电池组做好了learning循环及化学ID,配置好,并生成了GOLDEN File。而且电池组使进行了70多次充放电循环都没有出现任何问题,今天在使用过程中SOC由20%突然掉到了0%,查看电池电压确定电池确实已经放空了,请问TI的技术支持,这是怎么一回事,弄得我一头雾水?
有这样几点情况我要说明一下,以便帮助你们分析:
1.电池标称电压3.7V,电池组14S 16800mAh
2.前面几十次空载测试,放电倍率为2.5C,40A左右,空载测试完电池温度最高为55℃,温度还好;
3.最近几十次一直在满载测试,放电倍率为5.5C,85A左右;满载测试完电池温度最高为74℃,温度很高;
4.满载测试前面很多次电量测算都正常,今天测试时出现了异常