你好,我使用BBB的原装板子,使用超级电容直接替换后背电池。
发现执行下面的操作后,TPS65217c芯片无法启动。
1. 正常使用中断开主电源,
2. 超级电容开始供电
3. 然后在系统断电关闭后(BBB上面的状态灯判断断电了),马上接通主电源。
此时,TPS65217c芯片无法启动。
在上面的操作中如果,在系统断电后,多等待几秒钟,再接通主电源,此时,可正常启动。
请问,这种情况应该如果进一步调查。谢谢。
-------------------------------------------------------------------------
又经过实验和查看手册发现,在TPS65217c的手册中有一个Vuvlo 可设置为四种,最大为3.3v,最小2.73v,
把这个参数从3.3v改为2.73v后,发现问题消失了。
请问这个电压,是主电源关闭后,后备电池的掉电电压吗?