1.请问下,BQ34Z100在学习过程中,update_STATUS的状态变化是怎么样的?发送IT_ENABLE后,update_STATUS=0x04,充满后放置两小时变为0X05,放电至截至电压放置5小时候变为0X06,是不是这样的呢?今天学习时,充好电放置大概两小时后,update_STATUS直接由0X04变为了0X06,没弄明白
2.设备地址:AA,向I2C_COMMAND=00,写入000F进入rom模式读取了.senc文件,然后发送什么命令退出呢?掉电倒是可以实现.
Luke Deng :你先确认下ROM模式下,I2C设备地址是不是0B,如果是的话,下载结束后,command 0x00写入0x0F,command 0x64写入0x0F,command 0x65写入0x00,退出后再发送0x41复位命令,延时2~4秒后再读取电压电流等寄存器信息。
没有理解到上面的意思,也大致摸索了下,不过没有操作成功。