This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDO-TPS7H1101启动时的特殊现象



各位前辈,我用TPS7H1101芯片做了一个3.5V转2.5V的2.5A输出的LDO。电路示意图如下:

和手册上推荐的连接方式不同的是,我把EN、CS脚直接与Vin相连,省掉了2个电阻。

电路启动时,出现了怪现象,如下:

上图是正常情况下的启动波形,其中,蓝色是输入电压3.5V,是个已经建立好的电压。绿色是输出电压,正常情况下,是2.5V输出。黄色是输入电流,正常情况下是2.5A。

奇怪的现象如下,当输入电压慢慢升起时,如下图:

蓝色还是输入电压,但是是经过200ms后,升压至3.5V的,这时,绿色的输出电压不能正常输出到2.5V,维持在0.2V低电压水平。黄色的输出电流也被限制在2A,而不是设置的2.5A。

我起初怀疑是不是启动时瞬态脉冲电流触发了电流折返保护,放大的启动电流波形如下图:

黄色的输入电流峰值也只有2.3A左右,没有达到保护值3A。

但现象和文档中说的折返电流保护现象有点像,即输出电压被限制在较低水平,输出电流被限制在保护电流阈值的一半处。当然,实际电流2.3A是在保护电流的80%处。

我和疑惑了,这个怪现象是什么原因造成的?我不知道是不是触发了电流折返限制功能,但看起来有点像,又不太像。我也不知该芯片还有没有其他保护功能造成这种现象了。

很疑惑,Vin稳定后启动,芯片可以正常工作,Vin逐步启动,芯片就不能正常工作了?不知道是什么原因,该如何排查呢?

和我把EN、CS直接连到Vin有关吗?我该如何排查?需要把CS连接到地来禁止电流折返功能吗?