This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61236P IC电压跌落严重



目前是按照这个来设计的。VBAT的范围是4.2-2.8V .目前使用情况为 当4.2-3.6V左右时正常使用。3.6-2.8V时无法提供所需要的电流(0.5-1A),导致电压出现跌落(1-2V),目前已经尝试过把CC直接接到GND,输入输出增加电容等方法。请问是否有什么解决方案呢。手册上是写的支持2.3V-4.2V的输入,电感选的顺络的5040,1uH,饱和电流8A 温升电流5A,请问是否是电感通流能力较低导致的 或者是其他什么原因

  • Hi

        有条件测试一下电感的实际饱和电流,这个和带载能力有很直接的关联,避免电感质量问题。

        其次影响带载能力有输入的layout,输入走线宽一点,输入电容尽量靠近电感输入端,如果负载要求比较大,则需要适当加大输入电容。

        以及功率回路尽量小。

  • 从你给出的电感参数看完全没问题,除了电路布局以及走线的问题外,输出电容选择低ESR的陶瓷电容,另外你可以现将EN脚直接接在VBAT上,看看正常不
  • 你可以看看在输出电压降低情况下,SW点的波形是什么样子的。有可能是电感的电感值选择的不合适。

  • 你上传下layout吧,可能是布局布线的问题,另外也可以尝试换一个品牌的功率电感试一下,参数一样就可以。

    还有你的R308为什么是接GND的,这是Power Good功能,接地这个功能就没法用了