This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92513电感选型

各位,我在使用这款buck芯片时,发现参考选型计算出来的RT引脚接200k电阻开关频率576k,根据这个计算出来的电感值在22uH。然而这款芯片PWM调光只支持100~1000Hz,调光时就发现电感有啸声。这个电感值应该是不够的了,请问调光电感值是不是不能这么选了。

另外,输出的波形是正常的方波,并无问题。有个很奇怪的现象就是,我想让脉宽渐变,实现光照强度缓慢变化,即占空比从0加到50%,然后50%到0循环,频率1k。结果很快输出就关断了,BOOT电容上面只有1.9V,不知道是什么原因。

看来可能需要用IADJ模拟调光了。

  • PWM调光并非电源中的PWM调制概念。
    由于LED光色与驱动电流有关,所以;需要用统一电流驱动。调光是利用时开时关方式;调节LED发光时间却保证光色来达到调光目的。
    所以;PWM调光,电感会有PWM频率声音。
    至于其它问题;需要传电路原理和PCB判断。
  • Hi
    也感值没有关系,你选在的调光频率是多少?
    占空比到0了,就是关闭芯片。
  • 如果是这样的话,1k刚好在人耳能听到的范围内。原理图如下,只使用了单颗LED灯,感觉瞬态响应不是很好。另外,如果先给芯片供电,再接灯,也是不能点亮LED,BOOT电容电压小于2V。

  • 不好意思,表达有些不清楚。我的占空比是一直循环变化的,然而LED过段时间后,不能开启了。正常开启时BOOT电容压降接近4V,不能开启时为1.9V。见我的原理图,我认为有可能原因,要么是BOOT电容有点大,要么就是电感偏小。另外还有可能是UVLO没有设置好,我是按照4.5V~4.8V来设置的。