Other Parts Discussed in Thread: TPS40304A
你好,用TPS40304A搭建一个12V-5V的电源,正常情况下是空载运行的。
因为系统上有很多芯片管脚的IO要钳位保护不超过5V,我就把这些要保护的信号通过二极管连到了这个5V电压上,类似芯片内ESD的保护原理。
当这些IO同时过压被钳位时,差不多有2A的电流流入5V,请问此时5V可以继续正常工作吗?因为此时电流是反灌到输入的,假设12V输入可以吸收这些电流。
有没有支持12V输入,输出5V, -2A的电源。
我知道负LDO也可以实现这个功能,但是功耗太大不好处理。