This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前,ST32 可以成功实现 SBS 命令 读取温度 电压等数据。
但是通过manualfactualacceblock 访问时,读取错误, 目前读取到的都是0x17
时序确认正常
数据格式是 : write : 0x16 + 0x44 + 0x02 + 0x03 + 0x00
read : 0x16 + 0x44 + 0x17
最后读出数据都是0x17?请问是什么原因呢?
SMBUS read block 参考TRM p69 13.1 0x00 ManufacturerAccess() and 0x44 ManufacturerBlockAccess()
你好,谢谢回复。
我就是参照13.0章节 。
发送数据 write 0x16(地址写)+0x44(manualfectureaccessblock)+0x02(length)+0x03(low)+0x00(high) 读取硬件版本
然后 write(地址写)+0x44(cmd)+0x17(地址读)+
13.0章节 实例回复 数据 是 0x03 0x00 0x00 0x01 ,
我得到的全部是0x17, 最后发送的字节
请问 数据的write 和read 是否是正确的?不正确的话,正确应该是什么样的。