TPS767D301PWP是5V输入双路3.3和可调输出,我想用他做28335供电电源,看资料发现它属于LDO,5V-1.9V压差也很大,而且28335在150MHZ时候有400mA电流,这样一计算就有1.2W的功率,那么这个LDO 就会很热,然而TI之所以推荐这款说是因为很多人用这个芯片作为28335电源芯片,我希望知道这款是不是最优选择,如果不是,请帮我推荐一款5V输入1.9V可调输出,1A左右负载能力,常用,性价比高的的单路电源芯片,感谢支持!
另外,我想知道LDO和DC-DC本质的区别是什么?如何体现在发热量的问题解决上。