This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24610最低充電電壓問題?

您好,

我目前自己按照Typical Application Circuit做一組電路,目前都沒有什麼問題,不過想確認下最低充電電壓問題。

狀況:

輸入12V

輸出:2.5V

電流(10A,確定可滿載10A)

目前是用電子負載測試,設定CV mode 2.2V(含以下)。輸出電壓會掉到1.6V左右,持續約3-5分鐘,會回到2.2V 5A左右充電,請問是否有方法避免?或者這是電子負載的問題?

另一個問題是,Pre-charger current目前我是設定全開(ISET2=2V, 2A),根據說明書,VFB在1.5V以下才會啟動pre-charge,但實際測試碰到如上狀況,電流僅剩100mA,無法在2.2V以下用2A或者10A充電。是否有任何地方設定錯誤?

謝謝!

  • Hi
    不建议用电子负载来确认,用电池来确认,可以通过示波器对电流电压做确认,看是否现象同样?
    预充电是在FB电压低于1.55V时,按照预充电电流充电的, 如果你提到的2.2V是电池电压,这个时候分压下来是低于1.55V的,仍在预充电.
  • 问题一:请问您实际上是测量5A充电电流而不是10A充电电流? CV负载是否有电流限制? 使用负载模拟电池时,也要添加一个散装盖。

    问题二:您可以在ISET2上获得2V(外部或通过VREF的电阻分压器)来获得2A预充电电流吗? 看起来充电器夹紧的最小预充电电流约为100-125mA,而不是所需的预充电电流。