Other Parts Discussed in Thread: TPS82085
您好:
最近在使用TPS82085芯片,TPS82085有热保护和短路保护,但是在板子烧坏时,并没有短路保护。仔细看手册,可以使用PG和EN管脚做短路或者电源质量差的保护呢?
TPS82085芯片有PG(Power good output)管脚,输出电源达到设定的95%以上PG输出为高,当输出在95%或者短路输出为低。以前PG是通过电阻接输出的,短路是PG输出是低电平,正常输出是高电平。如果我把PG端通过管脚接到电源输入端,是否还是这种情况呢?PG的管脚电压要小于6V。能否推荐短路保护的芯片。
芯片也有使能管脚(EN),那么可以使用下面电路做短路保护呢。电路图如下: