Other Parts Discussed in Thread: BQ26500, BQ24040
想在需一块3.7v锂电池的充电及电量检测的芯片 希望推荐!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
bq26500 这个价格比较贵
一般可以通过分压来检测,合适对电量检测要求不高的场合。
在半导体设计生产工艺中,要耐受高压的结构与低压部分的部分差别是非常大的,充电器这样涉及比较大功率的器件并不适合与gas gauge芯片这样接近于单片机的低压器件集成在一起,尤其是给充电器供电的是AC_DC转换器等直接从市电供电的部件,它使得市电的波动或其他原因引起的比较大的over shoot和干扰有可能施加在充电器的输入端,从而导致器件损坏。TI针对此种情况还专门开发了充电器的保护前端来保护充电器不会出现严重的安全隐患(详见TI电源产品中的充电器保护前端产品)
关于你提到美信的这款器件,可能的情况下,我建议你可以去尝试了解一下停产的原因,看看是否有受到架构问题的影响带来可靠性和安全的问题。就目前TI的方案,都是使得这两个器件独立以充分保证安全和非常高的可靠性。
能否详细说明下你的要求,比如充电芯片的充电电流要求,电量计的精度要求及产品应用,定位。TI有2合1芯片,电量计精度是1%,充电电流可达4A,通常用在高端智能手机上。