This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq78350+bq7692003的异常情况

出现的问题是:1.没有充电,但是在线看到有将近1.3A的充电电流,容量百分比也跟随上涨。

                            2.FET_EN点红后,充放电开关CHG和DSG没有变红,XCHG和XDSG一直显红,此时也没有任何报警,充放电开关处于关闭。

                            3.温度传感器没有用,TS1一直是41度左右,且断开和插入NTC传感器都是这个温度。

                           4.主板之前是没有这样的异常,客户返回给我方处理时,换了78350和7692003后依然是这样的异常,电压采集又是正确的。

请大师帮忙分析解决一下我的困扰,谢谢!

  • 1. 没有充电有电流,您是否校正电流,如果不能校正掉可能是电路问题。确认R-sense电路
    2. XCHG和XDSG 旗标亮是有保护, 您在MOS 关闭状态下有电流就是异常。
    3. 您看一下参数中enable的是哪个TS
    4. 如果之前是正常的,您看一下lifetime中是否记录异常情况。
    或者您可以问一下客户做了什么测试以后出现的这种情况