| CC Gain 10.123 |
| CC Delta 10.147 |
| CC Offset -1423 |
board offset = -17 这个大吗?
我进行校准还是不行啊。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前就是电池组里面有保护板,由16块串联。电压由48~58.4V,怎么通过自己的放电和充电数据选择对应的化学ID呢?
是BQ34Z100,由于厂家没法给出这个参数的,就给出一个曲线走势,所以不知道哪一个CHEM ID比较接近,电芯材料是LiFePO4的。
你好!
1.现在电池组里面有一个保护板,然后呢,学习的时候是在开发版之后学习的,这样学习后的数据是不是很大影响呢?
2.学习好后的数据写入新的芯片中,然后供电中芯片前又有一个开关mos管和一个保险丝电路,这样是不是会导致电量跳变呢?
3.尝试的选择一些chem id,很多跳变很严重,没办法,414这个跳变还好一点,都只有尝试了。
谢谢
关于BQ34z100,除了在BQEVSW中有chem id给出一些典型的电池chem id以外,你可以试试TI提供的基于math CAD的chem ID选择工具,请在BQ34z100的产品主页的“软件”栏中下载Mathcad Chemistry Selection Tool ,下载这个文件后根据其中pdf文件的指导进行chem id选择。
那个pdf说的也太简单了。请问下后面几个解锁还要密码?这个是本来就不能操作的还是要怎么?
容量可以不同的啊。
你可以重新试一下下载这个链接的MATHCAD工具 在http://www.ti.com/product/bq27541-v200下面的Software (6)Mathcad Chemistry Selection Tool (Rev. AO) 下载
1电池先采用0.5C恒流然后恒压到满充电压taper电流小于0.01C充饱
2静置2小时,如果是磷酸铁锂或者低温环境建议延长时间
3连接板,自动log DataRAM数据,间隔为4s一次
4开始用0.1C电流放电,一直放到2.8V
5静置5小时
6将以上的log的数据保存下来使用MATHCAD工具计算
注意板在做CHEM_ID前要先校准好,放电过程要连续,记录的数据包含放电完之后静置的那5小时
不需要包含充电数据,但是需要包含一小段静置数据。建议记录完整的数据(多了没关系,MATHCAD会自动寻找到放电的周期,少了可能就会出问题)。
我用的是15版的,你可以尝试换一下版本,或者把测试数据发给当地的TI FAE,请他们帮忙计算chemID。
你好,我用mathCAD软件计算的时候只显示了红色的警告字,并没有计算出结果,请帮我计算一下我所采用的这款电芯的chem id,附件是电芯的放电数据。
谢谢
一般不是CHEMDAT6的问题,CHEMDAT6是ID数据库,应该是其他问题的造成的。
TI
这是我关于BQ27520的LOG数据,请帮我计算一个CHEM ID出来,谢谢

蔡工,我想问下在充电的时候可不可以用上位机软件观察bq78350
你好 我能查到NCR18650BID号,但是我怎么把他运用到BQ20Z45中去啊
你好,我用mathCAD软件计算的时候只显示了红色的警告字,并没有计算出结果,请帮我计算一下我所采用的这款电芯的chem id,附件是电芯的放电数据。
谢谢
感谢大大,我在整理过数据即可算出ID非常感谢
OK,我知道了,按照你说的我将电压和电流都的单位都进行了换算,用的是MACHCAD14进行计算,到最后一步分析最佳结果的时候会跑几分钟,但是最后就是不出结果,请问您知道这是怎么回事吗?
附件是我的LOG数据,请帮忙看一下
我想请问下,我用BQ34Z100做电源监测,刚才发现我充完电后断开充电器了,PC软件显示电流还1418ma一直不变,我也没接负载啊,怎么还有这么多电流显示,是我配的寄存器有问题吗?
我想请问下,我用BQ34Z100做电源监测,刚才发现我充完电后断开充电器了,PC软件显示电流还1418ma一直不变,我也没接负载啊,怎么还有这么多电流显示,是我配的寄存器有问题吗?能否把你配的GG文件给我看看啊。。。谢谢、、、
您好!我的BQ34Z100 断开充电器和负载,电流一直显示1423ma,怎么处理?
我的
| CC Gain 10.123 |
| CC Delta 10.147 |
| CC Offset -1423 |
board offset = -17 这个大吗?
我进行校准还是不行啊。。。