This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ucc28950 轻载啸叫

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

你好: 我参照UCC28950评估板制作1kwDCDC 轻载时小于10个安培是出现啸叫 越是轻载的时候 啸叫声越大 变压器波形变差

我评估板输出端 有一个RC滤波  R是两个1k电阻并联500欧姆  然后串了一个电容 

我现在将电阻值变为两个3k电阻并联1.5k之后 串联 电容 有点效果 但是不能彻底消除 

请问 这是什么 原因造成的  

有无更好的解决办法

  • 你所提到的输出RC滤波是什么意思?能否提供你的图纸来看看?同步整流注意轻载时候电感电流的反灌。是不是这个原因导致的呢?

  • RC 就是我圈起来的地方 

    您提到的电感电流 反灌是什么意思呢  我应该用什么样的测试手段检测到这个现象呢

  • 能否提供完整的电路图或文档来看看?没看明白这部分是干什么用的,至于是不是DCM状态影响,你可以通过以下试验验证一下,降低电流到模块开始啸叫的开始点,保持负载不变的前提下,将输出滤波电感的电感值增大一倍看看是否还有声音。如果没有,可能跟DCM状态有关。

  • 1,请确认噪声是谁发出的,电感还是变压器,按照你的描述是变压器的噪声;

    2,请查看当变压器出现噪声时的驱动波形稳不稳,补偿电路稳不稳(COMP),如果这两点有问题的话,请对补偿电路进行调试。

    另外你圈出的这部分是吸收电路,如下:

    D4,D6,R6,C1,R8,R9共同构成了吸收电路,原理是当PSFB从续流阶段到传输能量这两个状态切换时,副边同步整流管Q5,Q6中有一个的DS电压会上升到2*Vp/Nps,但是由于副边漏感的存在,使得DS电压存在振荡,存在尖峰,高于了2*Vp/Nps。为了保护同步整流管,需要对DS上的电压尖峰进行吸收。

    而加R8,R9的目的是为了将谐振尖峰能量的一部分传递给负载,这样不至于将能量白白浪费(但对效率的改善其实不大)。

    R8,R9的另一个作用是在上电时,有一个通路:T2副边-D4(D6)-R8//R9给输出电容充电,可以使得输出电压迅速建立。

    吸收电路的设计要保证C1上电压的最小值高于2*Vp/Nps,根据漏感大小,以及开关周期设计RC。

    有什么实验结果,烦请分享一下。

  • 谢谢!

    我这两天会按照您说的去测试的,有结果我肯定会分享给大家的!

    我想确认一下 你说的补偿电路是不是指闭关反馈的补偿typeii的参数 

    comp端 我试着测量过 但是 只要示波器的表笔接触到COMP端 变压器就会出现和轻载一样的异响 cici的声音 

  • 探头接到COMP相当于COMP对地增加了一个小容,所以改变了补偿,建议用*10档测量(*10档的电容比较小)。从这我们也可以知道,反馈补偿的参数确实影响了噪声。另外我只有上午的时间在线,你可以加我QQ372179985,请注明姓名。

  • 我现在 正在环路补偿的参数 现在负载20A 以就出现啸叫 我现在的输出是这样连接的 输出端铅酸蓄电池 长电 然后并接 在接到电子负载上 DC工作的同时给蓄电池充电 并且给其他设备供电 此时蓄电池相当于一个负载    DC输出20A 以下就出现啸叫声 如果去掉蓄电池 啸叫的功率点会下降到 10A 以下 我想是不是蓄电池的容性负载 改变了输出的  LC极点和esr零点呢  我试着将 CZ 变大5.6nf变成56nf  将零点频率减小 也没有效果 这个参数我该怎么去调整呢

    另外 我可不可以将传递能量的 R8R9去掉呢,我DC常态时 总会有个蓄电池在输出端 会给输出电容冲满电的 应该不会需要过快的建立输出电压吧 

  • 能否帮忙讲解一下,吸收电路的具体参数选择计算方法呢