This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ucc28019的问题

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

电感选的200UH,理论上不会饱和,MOS管选的irf730,在1A左右,输入24Vac,输出36VDC,电路在1A的时候可以正常工作,但是到1.5A以后电压下降,mos管很热,感觉电流很大,这是为什么。

  • Hi
    MOS电流1A小了,同时你也要注意MOS的散热。
    对于电感,有条件最好测一下饱和电流。 对于输出电压拉低了,如果输入功率没有被限制,你还要测试是否芯片触发电流限制,如果这些都没有,是要考虑电感饱和。
  • Hi
    MOS电流1A小了,同时你也要注意MOS的散热。
    对于电感,有条件最好测一下饱和电流。 对于输出电压拉低了,如果输入功率没有被限制,你还要测试是否芯片触发电流限制,如果这些都没有,是要考虑电感饱和。
  • 关于芯片触发电流限制可以解释一下吗?看了好几遍手册,仍然不太明白,主要有以下问题,

    1.ucc28019在大电流情况下是否可以稳压,因为我在用ucc28019计算器时发现有required minimum output voltage这个参数,

    2.ucc28019加小负载没问题,但是加大负载就感觉占空比非常大,mos管很热

    3.Vcomp 引脚设置不当会有什么后果

    4.如下图,那个并联在电感上的二极管有什么用处,是否可以去掉

    4.