Other Parts Discussed in Thread: LMR14030
你好
使用LMR14030设计5V输出电路,出现一部分板子无输出的情况;此设计由于要过EMC,额外增加了一些器件:
①续流二极管上串接了一个6A是磁珠以吸收高频噪声;
②使用RC吸收电路并接续流二极管,吸收高频噪声;
③在BOOT与SW之间的自举升压电容上串接5.6R电阻,减缓电源的开关边缘速率;
④EN引脚,使用1nF电容对地下拉;
这几部分是与规格书推荐电路差异的地方,并且将差异部分减去,也会出现下面的BUG
目前出现的异常是:有一部分板子,打开电源无输出;如果将电先上好,然后再插线,就没这个问题。将R51的100K换成49.9K后,就不会出现这些情况,但是我们测试过EN的电压,是稳定的,所以找不到原因所在,请求指点。
原理图如下,这个芯片对电源输入端电压上升速率有无要求,我们加了滤波,上升比较慢