This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM570BMS

我购买了Hercules TMS570LS04 LaunchPad 和EM1402的评估板两个板子,希望你们可以你们官网上的TMS570的方案中这两个板子的连接器件原件类型和型号给我说一下,因为EM1402板子有一个八个针脚比较难找到。谢谢!

  • HI
    建议你将这个问题放到MCU论坛,这边主要讨论电源芯片。
  • 我去了MCU论坛也没解决,我两个板子都买了现在连接不上了,我也在网上找了,都没买到合适的,我觉得主要是你们板子设计的位置有问题,在EM1402EVM 板子上一个八个针脚和一个是六个针脚的与Hercules TMS570LS04 LaunchPad 板子相连,六针脚的我直接用杜邦线就可以了,那个八针脚的和六针脚的里的太近根本不好买连接线,你们八针脚的需要什么型号和什么牌子的连接线与Hercules TMS570LS04 LaunchPad 板子连接?或者按照你们的案例我需要购买什么元器件可以让两个板子相连?希望能给我一个满意的答案吧!我不能这个小问题一直不解决导致白买了班子吧!
  • Hi
    主要是我们也没有这个板子器件bom表,导致无法知道这个器件来自哪个供应商?
    TI提供的信息并不全面。我在网上也同样找到相关信息。
    或者你问一下连接器的代理商,看他们能够找到合适的8pin connector.