This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电源芯片LM25011工作异常

电路部分是手工焊接,有时上电正常输出12V,可以听到电感叫嚣声,有时上电后输出2.3V,没有电感叫嚣声,说明电压异常时芯片没有进行斩波动作。查手册是否软启动失败无果,测得如下参数进行对比:

  • 后来我在C19两端又并上一个50V/10nF的电容,问题复现的概率似乎有所降低
  • /***************************************************************************************/
    更新一下实验情况2019年7月28日15:40:34:
    a) C19处电容增加一颗10nF/50V,问题复现率降低;(插拔)
    b) C19处电容全部取下换为一颗,问题复现率上升;(插拔)
    c) C19处电容加到3颗10nF/50V,偶尔复现:(插拔、开关)
    i. 通过直接插拔电源接口来实现通断电时,偶尔复现;
    ii. 通过电源线上的开关来控制通断电时,不复现。
    从a-c看疑似与软启动电容有关;从c的两点看,又与上电瞬间电弧有关系。
  • 下看输出正常的电路SW点的波形,电感存在声音说明电路存在震荡,先将电路参数调整好再说输出电压不正常的。
  • Hi
    首先直接插拔电源输入是很危险的,很容易造成芯片损坏,不建议。而是应该通过电源供应器软开关控制。
    直接插拔,启动瞬间,输入电压会比正常高很多,这意味着瞬间电感峰值电流也比较高,容易造成电感饱和,此时电感容易出现噪声。
    其次你需要确认电路工作的稳定性,示波器看一下SW和输出波形,如果出现较大noise,也可能导致电感出现噪声。