最近刚接触这个项目,因此有些问题想请教:
1)采用推荐的电感,让RX的电感设计更灵活。电感耦合与TX、RX两端的电感值,位置,形状等因素都有关系,如果固定了TX,RX的电感的计算应该与TX端有关系,有点不明白RX的电感设计的灵活性,难道RX端电感量大小与TX端的电感无关?可以自由设定感量?还有TX电感值是怎么算出来的?如果保持TX电感值不变,使形状变小(因为项目要求体积变小),影响到耦合效率及传输效率会多大,有没有相关的计算公式等
2)在RX端,计算RX的电感公式中
,Ls'与Ls分别为RX电感在放入工作区时的电感值和RX电感远离工作区时的电感值,选RX电感时,一般资料告诉的都是Ls的值,如何确定Ls' ?假设可以选择RX端的电感;
3)TX端将DC通过同步驱动器TPS28225D变为交流电,交流电频率是与BQ500210的DPWM-1A端口的PWM频率一样吧?我测得评估板的频率为145kHz,这个值是怎么设定的?如果RX端要求TX端减少传递能量,BQ500210根据接收到的数据包后就自动降低PWM的频率达到减少能量传递,应该是这样的吧?


4)还有些关于无线的问题,TX与RX之间的通信是自动进行的,人无法操作。例如BQ500210的管脚COMM+(-)与电阻相连,BQ51013的管脚COMM1(2)与电容相连,怎么就可以互相无线通信了?很抽象,可能与芯片内部设计有关,就是有点不太了解。
期待你的回复,谢谢