This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求推荐一款输出电压可调的降压芯片

希望通过单片机接口去控制芯片的输出电压

输入电压36V,输出电压5~30V连续可调,调节精度不做要求。

在一些地方看到可以用PWM经过rc滤波注入fb口,这个是什么意思?有相关的设计样例,可以提供吗?

  • Hi
    有单片机,直接用单片机I/O口加驱动芯片做成数字电源是可以。
    如果用模拟电源芯片,选择不需要外部补偿的降压芯片都是可以的,PWM输出滤成直流通过电阻给到FB既可调整(原有的反馈电阻也是要)
  • 第一种因为驱动芯片加单片机这个体积比较大,还需要电感器,所以不能用。
    第二种方案的FB反馈这个请问有没有样例之类的。因为在手册里只提供了如何计算稳定的输出电压。
    通过fb口反馈具体是怎样的一个操作。
    我个人的理解通过一个gpio输出一个PWM波,经过滤波保留直流分量,通过fb口反馈回去与基准电压比较,但为什么需要保留原有的反馈电阻?
    带有原有的反馈电阻的等效电路应该是什么样子的?
  • 这种反馈方式很简单,就是加法器原理。

    你自己的方式也是可以的,但如果单片机故障会导致电源没有反馈,而采用自身反馈加单片机反馈加法器的原理,可以保证单片机故障时候,电源自己有自己的输出电压。

  • 原来带有反馈电阻的等效电路就是加法器,加法器的原理是一路输入改变,加法器得到的电压也改变,在这里无非就是由于基准不变,所以单片机给定改变,那么输出就改变而已。