我想单独使用emb1428,关于EN DONE DIR DIR_RT这些引脚我该怎么处理,有其他的贴说把EN反向給DONE DIR反向給DIR_RT FAULT[2:0]接地就行
那我该用什么元件让他去反向,用普通的NOT閘(型号7404)就可以了,還是有特定的元件?直接反向过去不会有时序的问题吗?
还有EN在什么时候会变成高电平,是在传指令前还是传送完指令后,那在我spi传输的期间EN应该要是高电平还是低电平
上图是spi传输成功的波形图,EN的波形时序对应spi的时序应该会是哪个波形才对?
当我的指令是连续发送时,EN是否会维持高电平,在执行新指令的时候,会将EN引脚先置低再置高,请问新命令是不是指打开一个不同的开关管,如果重复打开同一个开关管,是不是认为这不是一个新命令,从而EN引脚电平不发生变化?