Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
你好,正在使用TPS54331,输入电压24V/8A的电源,需要用DC-DC输出5V3A,但是结果只有5V/1A。
参考3.3V/3A的原理图进行设计的,并且更改L1=6.8uH,R01=10K,R02=1.91K,C2=39PF,C1=47PF,R3=49.9K.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
你好,正在使用TPS54331,输入电压24V/8A的电源,需要用DC-DC输出5V3A,但是结果只有5V/1A。
参考3.3V/3A的原理图进行设计的,并且更改L1=6.8uH,R01=10K,R02=1.91K,C2=39PF,C1=47PF,R3=49.9K.
Hi
芯片的电流输出由负载决定,如果负载时手机之类需要的时恒流充电,那么输入表现出来的也是恒流。但是如果手机充电电路时buck topy,输入电路应该时有变化的,因为电池电压升高,加上恒流充电,功率时增大的。
芯片的带载能力需要用电子负载之类的工具来验证,需要再恒压模式下,变动电流。
ok,你自己从头到尾看一看,你自己怎么说的吧。
1、问你电流超过1A是什么现象,你的回答是电流维持在1A,电压维持在5V。这个不知道有没有人可以理解。改变负载,要么输出电压稳定输出电流增大,要么输出电流稳定,输出电压降低。怎么会电流维持在1A,电压维持在5V呢?
2、问你改变负载什么现象,你说拿手机当负载,得到5V1A,而且只有一个测试负载。
3、一直问你,你说得不到5V3A,具体的表征现象是什么?电流维持不变?电压降低?还是电流增大的同时,电压也开始降低?
问题描述的越清晰,别人才越能帮助到你。
来自一个电子新人的理解。