我的锂电池供电电压是5V~8.4V,我系统工作电压是3.3V,系统峰值电流是2A,系统稳定工作电流是1A左右。
我用的是TPS56339DDCR搭建的供电电路,用负载开关TPS22810控制系统的供电。
我想直接用TPS56339降压的3.3V给STM32F4的时钟供电,这时通关TS22810关断系统供电,只保留RTC供电,此时如果系统工作正常,那么RTC消耗的电流估计只有1~3ua。我不知道这样使用会不会有问题。
我想请教的这是
- STM32处理待机模式时,整个系统只有电流只有1~3ua,这样使用TPS56339会不会有问题,
- 如果有的话可能会造成那些问题,有没有好的解决方案;