Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
用UCC28950设计了一款电源,输入DC390V,变压器11:1,次级二极管全波整流,没有使用芯片同步整流功能。
原理图如下,芯片的误差放大器接成跟随器形式,由单片机DAC从左上角的Uref处直接给定电压调整移相角。
现在发现的问题是:
1.当采用PCM控制时(R29电阻焊接,R30电阻不焊接),在占空比(此占空比指变压器初级方波的占空比)接近最大的时候【见波形1】,如果继续增加给定电压,占空比会突然跳变到最大【见波形2】。
2.出现上述现象的时候,最大占空比状态下CS脚电流峰值(绿色波形)反而会降低。
【波形1:跳变前的临界位置】
【波形2:占空比跳变到最大】
采用VCM控制(R30焊接,R29不焊)则不会出现上述问题。请问PCM控制为什么在接近最大占空比的时候不能连续调整移相角,会出现跳变的问题?