This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

stm32f410 + DRV8834 控制2相4线 步进电机 不转动

Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

主控板用的是ST的 nucleo-F410RB 小白板。 驱动芯片用的是TI的DRV8834,驱动板是按照官方DRV8834的datasheet里的 typical application自己做的板子(附图是自己画的原理图和官方手册推荐的原理图对照,一模一样做的板子)

程序是自己按照手册的说明写的。附上电机这部分程序,如下:管脚定义如下:
#define DRV8834_RCC_CLK_ENABLE()         __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE()
#define DRV8834_GPIO_PIN                 (GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2)
#define DRV8834_GPIO_PORT                GPIOC


#define dir_opsitive                    HAL_GPIO_WritePin(DRV8834_GPIO_PORT,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET)
#define dir_negative                    HAL_GPIO_WritePin(DRV8834_GPIO_PORT,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET)//方向 

#define sleep_off                       HAL_GPIO_WritePin(DRV8834_GPIO_PORT,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET)
#define sleep_on                        HAL_GPIO_WritePin(DRV8834_GPIO_PORT,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET)//

#define nENBL_off                       HAL_GPIO_WritePin(DRV8834_GPIO_PORT,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET)
#define nENBL_on                        HAL_GPIO_WritePin(DRV8834_GPIO_PORT,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET)//使能





我写的是一个控制正反转的程序,设置一个变量pid_input ,为了方便控制正反转
void user_app_motorcontrol(float pid_input){
  if (pid_input > 0)   //大于0
  {
        
       sleep_off;
       nENBL_on;
       HAL_Delay(2);
       dir_opsitive;   //正转
       HAL_TIM_PWM_Start(&htim9,TIM_CHANNEL_1);
  }
  if (pid_input < 0)  //小于0
  {

      sleep_off;
      nENBL_on;
      HAL_Delay(2);
      dir_negative; //反转
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim9,TIM_CHANNEL_1);

  }
}


为了方便测试,在main里 我写了一个跑正转的函数。
while (1)
  {
    user_app_motorcontrol(1);
    HAL_Delay(2000);        
  }
附图有DRV8834的控制时序图(附图有datasheet截图)。默认情况下,nENBL,STEP,DIR,M0,M1,nSLEEP 都是有下拉的(附图有功能方框图)M0 M1 ,我默认悬空为0,查手册table3为full step运行。
对于DRV8834驱动步进电机,都说只要给STEP引脚驱动频率就可以使步进电机转起来。可我这个接上线,我用万用表测,DRV8834有电压(我用的是小白板上的5V和GND)STEP端我用的是TIM9的channe 1 出的PWM,用示波器可以测出,但电机就是不转,连声音也没有,就像没有启动一样。请帮忙看一下。