Other Parts Discussed in Thread: TPS2375
Hi,
我们使用了一批TPS2375作为POE电源解决方案的PD端芯片。我们制作了200片实验板,现在发现70片不能正常供电。怀疑是批次问题,打磨丝印号以次充好。
所以想请TI帮我们确认一下,我们的芯片批次来源是否存在问题。
下面是TPS2375的芯片丝印图,右上角写有“07”的存在较多不良,请TI协助确认一下“07”是否为贵公司生产批次的丝印:
相反,之前我们使用的右上角丝印为"65"和“66”的批次,未出现类似问题。
谢谢!