请问一下,BQ27742G1要设置为HDQ通信,需要设置那些寄存器?是不是要将Pack Configuration中的HOSTIPU,HOSTIPOL,HOSTIE设置?或只是在
Golden Image-->Golden Image Export-->选中“Use HDQ mode"即可?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!请问你是否知道了如何配置了吗?
我上次就是选定“Use HDQ mode"生成Golden Image,然后烧录进去,结果,I2C、HDQ均不能通信了
好的,等您验证了结果告诉我声了,我是2400+EVM也不行,但是没有出现I2C to HDQ这个菜单选项啊? BQ软件我也是最新版本了。我看插入的时候应该是自动搜索2种通讯模式,我有封装好的电池包测试HDQ是可以的,但是EVM用I2C通讯可以,HDQ不行,TI说叫我找售后。我希望能确认下是不是EVM问题都没人理我。你测试好了告诉我声是不是一定要有BQ27742转换接口的步骤呢? 这个步骤我没有啊。windows10的操作系统。
你好!
我用文件烧录,是不是HDQ格式应该没什么影响。电池容量也还比较准,没有遇到你说的现象,可以充放电几次试试看了。
你好!
现在问题差不多都解决了。配置已完成,就准备完成ID后就量产了。唯一的问题是用什么工具将I2C转HDQ了,TI不提供相应的软件,真的是一件大事件,如果买专用的设备很贵。
如果你有带I2C TO HDQ控制界面的软件,麻烦共享一下。
谢谢!