手里有已经学习好的CHEM ID(铅酸电池),这个CHEM ID是之前的同事做的,现在要在此基础上增加LIFE电池(用的是四串100Ah磷酸铁锂电池4*3.2V*100Ah),搞了一个多星期,也没搞明白如何去学习,有以下几个问题,麻烦各位大神帮下忙:
1、在原来铅酸电池的产品上,能不能直接使用磷酸铁锂电池?我直接改接到同等容量的磷酸铁锂电池上,充放电电池电压和容量能准确测量,对电池充满电,然后开始放电,放电过程中,如果发送IT_ENABLE命令,电池容量SOC马上会变成100,FC也会变成1,不明白这是什么问题????
2、4串磷酸铁锂4*3.2V*100Ah,如果进行学习?学习之初,说是选择合适的CHEM ID,我这种情况有没有合适的chem id呢?有的话,麻烦告知一下是哪个?如果没有,要如何获取CHEM ID呢?有没有简单的方法获取CHEM ID呢?
以上,各位大神帮忙分析一下,谢谢!!!!