求大神解答关于BQ25703A有不充电问题。
我们使用的是RK3399平台,TypeC接口供电,充电IC使用的是BQ25703A,在产品使用中发现有机器充不上电现象,分析发现,不充电机器,电池电压为0V,把掉电池接口再插入电池发现电池0V保护接触,可以充电。但是又有复现出不充电现象出现,因此继续分析发现BQ25703A的外围SRN脚跟电池之间串联的10R(使用的是0402,1/16W)电阻有烧坏现象,测量烧坏后有600R左右。原理图见下。
查看规格书发现SRNSRP脚为电池检测,并且跟充放电电流有关,想咨询下,这个电阻什么情况下会烧坏,这个回路上有多少大电流,SRN和SRP通俗易懂讲的工作原理是什么。
另外,有没有遇到过类似不充电的问题,还望借鉴下经验,,望回复,谢谢。