使用 bq76PL455-GUI 控制 EM1402主动均衡开发板, 开发板外接仿真电源板卡,可以输出8路电压,并且有采集电流功能。现在通过连接,可以使用GUI 中的 poll start 对 8 个单体电压进行采集,按照软件操作手册,如果全都是 4V 电压,此时我设置1号电池通道为3V,在对1号电池进行cell balance主动均衡,发现刚一均衡,在软件右侧界面,Summary列表中, Device 变红色,表示发生故障,此时系统会阻止主动均衡过程,在左边 Device Faults界面,发现是 Checksum 变红,这个是校验位和 发生问题。在主动均衡刚一开始,1号电池通道 电流并没有变大,表明没有发生充电过程吧。