TI的工程师们你们好;
我司现在新生产了200块12S电池组,所有电池在装配完成后,校准并打开IT_Enable,电量基本都在72%左右。电池放在库房4天去查看电量,发现几乎所有电池的SOC都下降了至少10%,有相当一部分下降了20%以上。
为了排查问题,我单独拿一块电池出来做测试,从新发送复0x0041位指令,SOC就会恢复到72%,然后我用BQstdio不断记录该电池数据,发现RemainingCapacity这个参数一直在下降,这块电池的RemainingCapacity大概50分钟就下降1个数值,这样,的速率SOC一天至少要下降2%。而且不通电池组下降的速率是不一样的,有的快,有的慢。拿来测试的这块电池算是很慢的了。
问题是,除了RemainingCapacity在下降导致SOC下降,但是电压、温度都没有变化,电流一直是0,我就不明白是什么导致RemainingCapacity的缓慢下降。
现在电池已经静置12天了,有些电池电量已经降到10%,电压不变。而且有些电池的Cyclecount已经变成1.
还有小部分电池很奇怪,他们的SOC下降一段时间,突然又恢复到72%左右,然后又开始下降,Cyclecount也已经变成1.;
我上传的文件是一段时间的LOG数据,可以看到RemainingCapacity在不断下降;
我上传的图片是该电池的阻抗表(主表和副表)
电池ChemID是:203,这个肯定没有问题,否则学习循环不会成功,阻抗表也不会更新。
我还要补充一个现象:试产前,我们自己装配了几块电池,现在这些电池用了有几十个循环了,没有出现这个现象。由于这几块电池刚开始没有静置,不知开始会不会有这个现象。
这个问题很着急,因为这样会导致生产出来的电池到客户手里电量就不准,之前我也提过相关问题,鲜有回复,希望你们能帮助一下我,我在此感激不尽