TPS53647+CSD95372BQ5MC方案的大电流输出电源设计,目前只要ENABLE通过10K电阻接V3VR高电平,TPS53647报VR_FAULT故障,请问TI工程师如何解决这个问题?
目标板目前的情况是:
VIN输入:11.3V(电池供电)
V5:4.99V(LDO稳压)
V3:3.3V(正常)
TSEN:0.86V(也算正常)
VR_HOT:高电平(正常)
VR_FAULT:低电平(发生严重故障)《可能会是以下故障:1.输入过流故障(目前开路不带负载)2.过温故障(这个正常,应该不是)3.过压故障(这个也算正常吧)4.功率级故障VTSEN>2.5V(这个是0.86V也正常吧)》