Dear Engineers,
1、BQ24040用于头戴式耳机中,在给电池充电过程中,CHG脚电平会出现异常,但充电电流正常,当电池电压(Voltage 2)到3.6~3.7V左右时,CHG会被拉高,此时板端电压(Voltage 1)接近4.2V,电路示意图如图一:
图一
2、对电池进行充放电,模拟客户样板,TS脚floating,将电池电压放至3.0V左右,对电池进行充电,充电过程中用电子负载做开关切换,开50S,关5S,监测充电过程中相关pin脚电压及充电电流曲线,测试图形如图二:
图二
我查看过datasheet中关于CHG脚电平的描述,并没有可以解释这种异常现象的说法
请问:这种异常现象会是由什么原因造成的呢?
之前是否有过类似的情况?
有什么解决办法吗?