在使用tps54331输出4v,在输入电压小于12v输入电流为20-30mA,15v为70mA,20v为100mA,25v为10、50mA(负载固定,输出电压稳定),下图是20v输入时PH脚的波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用tps54331输出4v,在输入电压小于12v输入电流为20-30mA,15v为70mA,20v为100mA,25v为10、50mA(负载固定,输出电压稳定),下图是20v输入时PH脚的波形
Hi
从您的测试看,基本上应该是正常的,原因是输出稳定。 之所以出现输入电压越高,输如电流越大,原因是轻载条件下,输入电压越高,效率越低,在同样的负载状况下要求输入功率则越大。(你的测试输入,符合输入电压越高效率越低,见datasheet: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tps54331&fileType=pdf 第一页Figure 1. EFFICIENCY)
建议你确认重载(满载)下的效率和4V输出稳定性, 这个才能确认你的电路或者说设计是否存正常。
Hi
另外能否说明一下您的输入电压范围,和最大输出负载是多少?
电压输入范围6-24v ,负载4V 30-40mA,瞬时可能到4V2A(GPRS模块发射)
Hi
您的电路是依据TI的switchpro设计所得,您也可以按照switchpro效率图的数据进行效率确认。例如24V输入时0.2A负载效率应该是80%.
按照您的设计,输出只有30~40mA, 效率是会很低的,特别是输入电压较高时。