Other Parts Discussed in Thread: TLV1117
TPS76933按照DATASHEET上的典型电路设计的,1uF的Ci和4.7uF的Co,包括ESR也匹配.
可是上电后,输出电压在0.1~0.9之间不停的震荡...这是怎么回事...
输入电压是USB的5V,同时接给了TPS76933和TLV1117-3.3,是不是因为TLV1117-3.3的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117
TPS76933按照DATASHEET上的典型电路设计的,1uF的Ci和4.7uF的Co,包括ESR也匹配.
可是上电后,输出电压在0.1~0.9之间不停的震荡...这是怎么回事...
输入电压是USB的5V,同时接给了TPS76933和TLV1117-3.3,是不是因为TLV1117-3.3的原因?
Hi
首先您需要确认TPS76933的输出电流是否超载? TPS76933最大输出电流时100mA, 如果电流过大就会造成输出电压偏低。
其次要注意的是layout上,输入输出电容都是要尽量靠近芯片。你可以用示波器确认一下5V的供电是否正常?
对于USB而言,最大输出电流有限,同时带2颗芯片你也要确认一下带载能力,因为TLV1117-3.3可以带到800mA.
Hi
如果上述都没有问题,你就要考虑一下芯片质量问题了, 您可以在TI官方网站申请免费样片验证: http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp
在官网申请的样片...应该没有问题啊...
去掉TLV1117还是不行,但是用手去摸了一下芯片,非常热,估计是哪里段路了,但是建厂没有任何地方有问题啊...设计,焊接,都没段路,
但是设计的时候我把NC/FB这个引脚,应该是空引脚,我为了防止干扰,把它接地了,,是不是因为这个?
对于输出电压固定的TPS76933,NC/FB 引脚定义为NC,最好是悬空不接。不存在这个引脚会引起干扰,可用刀子将引线割断,但应该不是这个接法的问题导致芯片发热的。还需要仔细排查下。
Hi
按照你5V输入3.3V输出,最大100mA输出,即便热阻259 °C/W( JEDEC Low K (1s) board), 温度也就是70℃[25+259*(5-3.3)*0.1=,70℃] 如果非常烫,还是要确认负载。
只焊了TPS那部分的.输出电压是3.91V,盖上盖冒,让LED亮,电压却变成了3.12V...盖冒取下,电压又变成了3.82V...
就像Trevor说的,NC脚应该悬空,所以PCB上可以把焊锡化了以后把这个脚翘起来,再看看有无改进,虽然可能性不大。
从你现在输出电压忽高忽低,且与负载有关来看,稳定性的问题可能性还是挺高的。您可以试着在输出电容上再串一个1欧或2欧的电阻看看。
Hi
TPS76933要求输出电容ESR阻抗在0.2~10欧姆,目的是稳定反馈回路,所以您需要确认你选择的电容,不能选择ESR较低的陶瓷电容。
NC脚确实不可以接GND, NC脚接GND,相当于在反馈上产生一个寄生电容,这个确实有可能导致反馈异常而导致输出电压不对,需要验证。