This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于LM5035的半桥电源的输入电压调整度该如何提高?



各位前辈好,

我仿照手册上推荐的电路,做了一个48V转5V/20A的半桥电路,当输入电压从36V变化到60V时,电压调整度为20mV。

电路图如下图类似:

我想将输入电压调整度从20mV降低到10mV,请问我该怎么办?

谢谢!

  • Hi
    20mV已经很小了。
    以前做隔离电源的时候,高低压差比20mV多多了,但是调反馈,感觉效果并不是很明显。
  • 这个20mV,有可能都是拾取的噪声。原副边的Y电容有吗?
  • 谢谢您的指点!

    我发现了一个降低输入电压跳整度的方法,但是我弄不清楚原因。

    我对比了我实际电路板和开发板的差别,发现输出电压采样电阻上的sence电阻不同。

    开发板用的是10欧,我出于降低功耗的考虑,将sence电阻R35提高到100欧。

    当sence电阻是100欧时,电压调整度是20mv,

    但短路sence电阻R35,即sence电阻为0欧时,电压调整度降低到3mv。

    sence电阻图

    我能理解的是,sence电阻越小,基准U5的负端偏差越小。

    比如说,10欧时,U5的负端可能对地电压是2mV,

    100欧时,U5的负端可能对地电压是20mV,

    但我认为这应该只与输出电压的精准度有关,我弄不明白为什么会降低输入电压调整度。
  • 原副边的地之间接了1000pF电容。