用BQ24133设计了一个三串锂电池充电模块,原来用的四层板,充电和路径管理功能都正常,出现两个问题,
1.充电状态,有时一带负载,充电就停止,模块LED闪烁,而且必须拔掉适配器电源再插上才能继续充电;
2充电时对主板无线功能(315MHz)影响非常大,导致无线距离只有十厘米左右;
对第一个问题处理是在输出接了一个100uH电感,比较有效;
1,首先C11和R8这个位置温度特别高,电阻冒烟,能把电阻引脚的焊点融化;
2,BTST输出波形不稳定,充电时占空比忽大忽小,同时L1后面的波形也不好,而且充一会儿BTST就没有波形输出了,芯片损坏,必须换芯片才行
下图是BTST充电时不稳定的波形
下图是充电电感后面的波形
请TI工程师帮我看看大概哪一部分做的不对,谢谢