各位好,
我现在手上有个项目是用awr1642做雷达,
1642的供电时采用12V输入,由一颗高压buck转换到5V,然后5V由LP87524转换到各路电压供电1642。
测试时,并联两个雷达样品到12V上,上电后都能正常工作。
并联两个雷达样品到9V上,上电后两个雷达中有一个会不工作,测量后发现不工作的雷达的87524没有输出电压,使能脚被IC内部拉低。87524的输入5V正常。硬件复位87524后,IC可以正常输出。
单独将一个雷达接到9V上,上电可以正常工作,不会出现上述问题。
前级高压BUCK的输入范围是4~36V,9V输入是没有问题的。输出5V电压没有问题。
另外我测量了5V和ic使能端的上电波形,如附件所示,使能信号出现一会后会被拉低。
我想请教一下,87524的使能脚在什么情况下会被内部拉低?怎样避免这种情况?
我推测异常情况和87524的瞬态输入电流有关,测试时我是将两个雷达接在我的产品线上测试的,产品线中电源线的线径比较小。
我有试过将两个雷达用较粗的电源线并联到9V上,没有出现上述问题。
(绿色为5V,黄色为使能。正常情况和异常情况下,使能信号的波形基本没有区别)