This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【新品快递】TI推出 AEC-Q100 低电压电源管理单元

Other Parts Discussed in Thread: TPS659119-Q1

TI日前推出一款支持低于 10ms 最快启动时间的低电压电源管理单元TPS659119-Q1,充分满足高标准即时启动汽车应用需求,如图形群集、信息娱乐以及高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等。该产品经过优化,能够配合 DRA6x 系列(代码“Jacinto”)信息娱乐处理器等 TI 汽车 OMAP™ 处理器以及其它 ARM® Cortex™-A 器件工作。此外,TPS659119-Q1 不但进行了工厂编程,而且还可根据客户所选处理器与系统电源需求提供可定制上电断电排序。

TPS659119-Q1 的主要特性与优势:

  • 动态电压缩放可实现处理器内核的高灵活性:TPS659119-Q1 具有 3 个高效率降压 DC/DC 转换器,2 个支持动态电压缩放,1 个用于输入/输出 (I/O) 电源;
  • 支持大电流轨:TPS659119-Q1 的控制信号可在必要时让外部 FET 的外部降压控制器支持大电流轨;
  • 高效高灵活输出:TPS659119-Q1 具有 8 个低压降 (LDO) 稳压器和 1 个实时时钟 (RTC) LDO,可为多个处理器提供高度灵活的输出电源;
  • 高集成确保最高设计灵活性:TPS659119-Q1 针对 TI 汽车 OMAP™ 处理器进行了优化,包括 DRA6x 系列信息娱乐处理器。

工具与支持:

TPS659119-Q1 评估模块 (EVM) 可用来加速对 TPS659119-Q1 的评估,此外,同步提供的还有参考设计、原理图清单以及应用手册。

供货情况与封装

采用 HTQFP 80 引脚封装的 TPS659119-Q1 现已开始供货。