按照板子使用指南下载了TPS23851 GUI Software和LVRTE86std.exe 并安装之后;通过J17给板子供电,通过USB口与电脑连接后,没有任何反应,LED灯D1也不亮,运行TPS23851 GUI 提示:The HPA-172 was not fond,Plug in the USB Interface and run the VI again.
这是板子坏了还是板子上的USB芯片里本来就没程序???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
从现象看是PC不识别USB, 如果你的PC不是32位的WINXP, 请用32位的WINXP试一下?(前提是你的操着都是按照EVM GUI上的步骤做的)
Hi
初步怀疑是PC不识别USB导致的,因为缺少USB驱动。
在TI官网中提供的软件SLUC227中USB adapter driver.dll 应该是有关联的。(因为我手头没有这个板子,安装软件时无法进行)
采用WINXP系统,是因为WINXP系统可以会自动识别USB, 并自动安装其驱动。
或者你可以听听有用过这个板子的工程师的意见。