如下图,为 使用TI WEBENCH生成的 buck-boost电路,主控IC为LM5118。
参数如下
输入电压范围:DC22.0V-DC45V ;
输出电压:DC24.0V ;
持续最大电流:2.0A 。
经测试,当输入为DC24.1V时,输出为DC20.4V,输出异常。
请大神指点,这是什么问题 ?
非常感谢!
备注:
当输入电压是DC27.7V时,输出为DC24.1V,正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如下图,为 使用TI WEBENCH生成的 buck-boost电路,主控IC为LM5118。
参数如下
输入电压范围:DC22.0V-DC45V ;
输出电压:DC24.0V ;
持续最大电流:2.0A 。
经测试,当输入为DC24.1V时,输出为DC20.4V,输出异常。
请大神指点,这是什么问题 ?
非常感谢!
备注:
当输入电压是DC27.7V时,输出为DC24.1V,正常。
Hi
你所指的异常是指什么?输出电压偏低? noise大?还是什么? 带多大负载?
异常是:boost电路不对,输出电压偏低。
当输入电压是DC24.1V时,输出应该是DC24V,可是现在输出的是20.4V。
noise:我稍后用示波器看下;
空载。
Hi
空载就不存在电感问题,意味着noise相当严重。
反馈的GND建议用模拟GND, 其次如之前所谈,功率回路尽量小,sense电阻注意noise干扰。