This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDO电源抑制比相关问题



1.电源抑制比参数中,经常会有个频率值,我想请问这个是交流输入频率也就是纹波频率?是不是主要是AC-DC之后留存的交流成分?

2.我如果是锂电池供电也就是源头是直流电供电,是不是就没有频率一说,也就不需要考虑纹波,只考虑噪声?

  • 直流供电只是说电压纹波很小,不能说等于0;
    AC-DC后既包含工频纹波也包含开关纹波。
    且他的这个测试条件是在输入10KHz纹波,一定幅度下测试的(有的是1V,有的是0.5V),具体看数据手册。
  • 1.DC-DC芯片有开关纹波,但是我看DC芯片数据手册里基本不会提到电源抑制比,而LDO芯片基本都会说到这个性能,是为什么?
    2.LDO芯片也有纹波吗?纹波产生的来源是哪里?
    3.我如果是直接直流供电,纹波抑制比这个参数是不是就显得不那么重要了?
    谢谢
  • 电源抑制比(PSRR)是输入电源变化量(以伏为单位)与转换器输出变化量(以伏为单位)的比值,常用分贝表示
    在现实环境中,ldo的纹波来自输入电源的纹波,还有各种干扰等。
    关于LDO的电源抑制比这个资料讲的很详细,你可以看一下
    e2echina.ti.com/.../ldo
  • PSRR讲的是对于输入纹波的抑制作用,应该是说经过器件之后,输入纹波会受到抑制或者衰减。所以有些器件用噪声频谱密度来表示,讲的是器件对于输入纹波加上本身噪声的衰减作用。
    至于DCDC没有PSRR可能是DCDC的工作原理是斩波开关这样的,导致在一定输出元器件下,输入纹波小于输出纹波,此时这个参数就没意义了。
    还有直接直流供电,只要你的纹波很小,那确实PSRR意义不大。
  • Hi
    PSRR主要是针对LDO, 对于输入纹波noise的抑制。
  • 只要是DCDC就会有频率开关电源,当然只用LDO输出,理论上没开关的话可能就没有开关的频率输出