阅读手册得知,BQ25601D带有D+ D-引脚,可以用于连接USB数据线进行BC1.2协议完整识别,但BQ25601不支持完整的BC1.2协议识别
请问:
1、BQ25601的手册中也说明可以识别DCP,那么它是使用什么引脚进行识别的呢?
2、BQ25601的PSEL及PG引脚是否可以连接到USB D+ D-引脚?是否会影响DCP识别?
3、如使用BQ25601,而不使用BQ25601D,是否可以正确识别1A及以上的USB type A接口的充电头?
4、如使用BQ25601,是否可以分辨普通的充电头支持的充电电流?