BQ25700A在5V的时候充电有1.5A,这个充电电流可以持续到7.5V;之后继续调高充电电压电流就会慢慢减小,到9V时候就停止充电了;用18W PD充电器充电,充电器可以输出12V电压,但是芯片没有工作,读取芯片处于SYSOVP保护,并关闭了转换器;请问这个什么原因导致SYSOVP保护,下面是原理图外围配置有问题吗?我们用的是2节锂离子电池

REG0x12 : 0x20e
[ 19.152512] REG0x14 : 0x9c0
[ 19.156164] REG0x15 : 0x2220
[ 19.160078] REG0x30 : 0x210
[ 19.163633] REG0x31 : 0x2b7
[ 19.167029] REG0x32 : 0x0
[ 19.170579] REG0x33 : 0x4a54
[ 19.174062] REG0x34 : 0x8100
[ 19.177917] REG0x35 : 0xe0ff
[ 19.181461] REG0x20 : 0xa010
[ 19.184952] REG0x21 : 0x0
[ 19.188600] REG0x22 : 0xa00
[ 19.192077] REG0x23 : 0x2a00
[ 19.196183] REG0x24 : 0x0
[ 19.199629] REG0x25 : 0x0
[ 19.202867] REG0x26 : 0x88a1
[ 19.206783] REG0x3b : 0x200
[ 19.210261] REG0x3c : 0xa00
[ 19.214273] REG0x3d : 0x0
[ 19.217630] REG0x3e : 0x1800
[ 19.221137] REG0x3f : 0xa00
[ 19.224959] REG0xfe : 0x40
[ 19.228629] REG0xff : 0x51