This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于UCC27712工作在100%占空比

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27211A, PMP21529

正在通过分立器件设计一款 4 开关的 BUCK&BOOST 电路,通过两个UCC27712控制 4 个 N-MOSFET 开关,

但是现在有两个问题:

1、再 BUCK 模式时,开关管Q4工作占空比为100%,经过一段时间后,自举电容的电可能会被放光,导致UCC27712的 VHB-VHS=0V,此时UCC27712如何保证Q4的一直导通?

2、再 BOOST 模式时,开关管Q1工作占空比为100%,经过一段时间后,自举电容的电可能会被放光,导致UCC27712的 VHB-VHS=0V,此时UCC27712如何保证Q1的一直导通?

            

  • Hi
    用分离元器件做升降压还是比较麻烦的,因为你要topy做判定再来控制驱动。
    没有看懂你的意思?
    你具体的规格是? 输入输出负载?
  • Hi
    用分离元器件做升降压还是比较麻烦的,因为你要topy做判定再来控制驱动。
    没有看懂你的意思?
    你具体的规格是? 输入输出负载?
  • 先分析解决问题 1 吧

    在BUCK模式下, 4个开关的时序应该如下

    Q1 和 Q2 互补交替导通关闭

    Q3常闭

    Q4常开

    因为Q2和Q3是下臂管,因此只需要正常的驱动电压即可正常开关操作

    而Q1和Q4是上臂管,因此需要自举把Vg的电压抬高。Q1有开关操作,可以实现对自举电容的充放电,那么就可以 Vg 正常自举,也就是Q1可以正常开关操作。但是Q4是常开的,或许第一次打开Q4的时候,自举电容能够充电抬高Vg的电压,但由于Q4的驱动信号PWM_Q4是一直拉高的,也就是Q4需要一直打开,经过一段时间后,自举电容的电放完后,Vgs≈0V, 此时Q4就会被关闭,这样就无法实现Q4的常开操作。

    UCC27712 datasheet里第23页的 7.4.3 章节也有介绍这个问题, 但是没有特别详细的描述, 没有看明白到底可不可以实现上臂开关管的常开操作.

  • 1、四开关的控制芯片如此之多,为什么要自己搭电路呢?
    2、长期工作在100%占空比肯定不可能的,如你描述就会存在自举电容没有电的问题,所以集成的四开关IC,每个周期都会让管子导通一个最少的时间,也就是占空比不会100%。
    3、你这样,除非采用隔离的IC,给上管单独供电。
  • 因为我要做MPPT功能的升降压电路, 四开关的控制芯片基本上没有此功能, 即使有, 其耐压也不满足我们的系统要求, 因此要自己搭电路. datasheet 介绍 The driver can be used with 100% duty cycle as long as HB-HS can be above UVLO of the high side. 我通过pspice仿真得到如下波形 , HB-HS 已经有12V, 而且输入的HI为高, 为什么 HO-HS 会被拉低? 为什么 HB-HOH 不是规格书描述的小于 136mV

  • 你好,问题找到了吗,我看了你说的这篇应用,也是一头雾水。文档搞错了?我觉得那个文档有问题。这个驱动芯片没法实现上管100%。
  • 四开关的buck-boost电路,MOS管不会一直开通或一直关断的,都有一个最小开通时间及最大开通时间,也就是四个开关管在一个周期内,四个开关管都会开通关闭。
  • 道理是这个道理,偏偏TI出了个文档,配了UCC27211A的图,说占空比百分百。
  • TI例程PMP21529中提到UCC27211A占空比100%,提问的这哥们肯定也是看了这个文档。